Maintenir une valeur pour une durée déterminée
Une méthode d'utilisation de la fonction de Protocole de transfert de la touche Entrée est de maintenir la valeur à la source des données pendant une durée déterminée. Pour cette méthode, affectez un point à la connexion Entrée et spécifiez le temps d'attente de la touche
Entrée
. Le délai de contrôle de la touche Entrée
est facultatif.Pour configurer la fonction de Protocole de transfert de la touche Entrée afin de maintenir la valeur à la connexion Valeur pendant un certain temps
- Dans l'ongletTemporisation, spécifiez une durée de temps pour le temps d'attente de la toucheEntrée, et en option pour le délai de contrôle de la toucheEntrée.
- Dans l'ongletConnexions, attribuez un point à la connexion Entrée. Nous vous conseillons un point binaire.
Fonctionnement de ce type de protocole de transfert
- Quand l'utilisateur appuie sur la toucheEntrée, la valeur est transmise à la connexion Valeur.
- Si une durée est indiquée pour le délai de contrôle de la toucheEntrée, le décompte du délai commence. Lorsque le délai est dépassé, la connexion Entrée est définie sur 1. Si aucun délai n’est spécifié pour le délai du contrôle de la toucheEntrée, la connexion Entrée est définie sur 1 dès que l’utilisateur appuie sur la toucheEntrée.Tant que la connexion Entrée est définie sur 1, l'utilisateur ne peut pas envoyer de nouvelles valeurs à la connexion Valeur.
- Quand la connexion Entrée est définie sur 1, le décompte du temps d'attente de la toucheEntréecommence. Lorsque la durée prend fin, la connexion Entrée est réinitialisée sur 0 et de nouvelles valeurs peuvent être envoyées à la connexion Valeur.
Fournir une réponse