Mode de fonctionnement du sélecteur de liste de contrôle lors de l'exécution

Lors de l’exécution, le sélecteur de liste de contrôle est mis en surbrillance pour indiquer l’état avec une valeur qui correspond à celle de la connexion Valeur dans la source des données. L'opérateur peut parcourir la liste pour sélectionner un état différent. La valeur affectée à l'état sélectionné est écrite dans la connexion Valeur.
Faire défiler la liste
  • L'opérateur peut sélectionner des états dans la liste et écrire la valeur associée à l'état sélectionné à l'aide des boutons Touche ou des touches fléchées et de la touche Entrée du pavé numérique ou du clavier de l'ordinateur.
  • Cette liste défile si elle contient plusieurs états qui ne peuvent pas être affichés en même temps. Lorsque l'opérateur atteint le bas de la liste et appuie sur le bouton
    Déplacer vers le bas
    , le curseur se place en haut de la liste. Si le curseur se situe en haut de la liste et que l'opérateur appuie sur le bouton
    Déplacer vers le haut
    , le curseur se place en bas de la liste.
  • Si l'option Ecrire sur entrée est sélectionnée (dans l'onglet
    Général
    ), la valeur n'est pas envoyée à la connexion Valeur tant que l'opérateur appuie sur le bouton
    Entrée
    ou la touche
    Entrée
    . Si l'option Ecrire sur entrée n'est pas sélectionnée, la valeur est envoyée dès que l'opérateur sélectionne un état différent.
    CONSEIL:
    Lorsque vous accédez à un état dans le sélecteur de liste de contrôle et que vous le sélectionnez, le système n'écrit la valeur et n'établit l'état comme étant sélectionné qu'au bout d'un certain délai.
Utiliser la répétition automatique
Si la répétition automatique est définie pour le bouton Touche dans l'onglet
Temporisation du bouton Touche
et que l'opérateur maintient le bouton
Déplacer vers le haut
ou
Déplacer vers le bas
enfoncé pour le délai de répétition automatique spécifié, la liste commence à défiler. Si l'option Ecrire sur entrée n'est pas sélectionnée, l'application tente d'envoyer une valeur dans la connexion Valeur pour chaque état parcouru. Cependant, certaines valeurs peuvent être perdues si la fréquence de répétition automatique est trop rapide pour enregistrer toutes les valeurs.
Ouvrir des affichages graphiques
Lorsque vous ouvrez une fenêtre d'affichage, lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Valeur et met en surbrillance l'état avec la valeur correspondante. Si aucun état ne correspond à la valeur de la connexion Valeur, aucun état n'est mis en surbrillance et le curseur apparaît en haut de la liste.
Mettre à jour de la liste une fois que l'affichage est ouvert
L'application lit régulièrement la connexion Valeur et met en surbrillance l'état avec la valeur correspondante. Si aucun état ne correspond à la valeur de la connexion Valeur, aucun état n'est mis en surbrillance et le curseur demeure à côté de l'état précédemment sélectionné.
La fréquence à laquelle l'application met à jour le sélecteur de liste de contrôle dépend de la fréquence de mise à jour du point affecté à la connexion Valeur.
Valeurs incorrectes
Lorsque l'opérateur sélectionne un nouvel état qui a une valeur incorrecte et qu'il appuie sur
Entrée
, le curseur se déplace mais l'état n'est pas mis en surbrillance.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal