Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur de liste de contrôle
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du
sélecteur de liste de contrôle
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Style de motif | Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre ni la bordure ni les légendes de l'objet (si elles ont été définies pour l'objet). Si le style de fond de l'objet est un dégradé, le motif n'apparaît pas. |
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée. |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est un dégradé, cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de la sélection | Cette zone affiche la couleur de la barre de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. La barre de surbrillance indique l'ingrédient actuellement sélectionné lors de l'exécution. |
Couleur de premier plan de la sélection | Cette case indique la couleur de la légende de l'ingrédient en surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Clignotant | Sélectionnez cette case à cocher pour que l'arrière-plan de l'objet clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde. Lors de l’exécution, l’état sélectionné ne clignote pas ; seul l’arrière-plan de l’objet clignote. Si un style de motif est sélectionné, le motif clignote également. |
Text | Les paramètres de texte s'appliquent aux valeurs numériques de l'affichage. |
Police | Sélectionnez la police du texte. |
Taille | Sélectionnez la taille de police du texte. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez le style de police du texte, le cas échéant. |
Légende tronquée | Sélectionnez Mot si vous souhaitez que les légendes dépassant la longueur maximale soient coupées au début d'un nouveau mot.Sélectionnez Caractère si vous souhaitez que la légende soit coupée dès que la longueur maximale de la légende est atteinte, même si cela se produit au milieu d'un mot.La longueur maximale de la légende dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. Lorsqu'une légende est tronquée, l'application place un astérisque (*) à la fin de celle-ci pour indiquer qu'il manque du texte. |
Nombre d'états | Sélectionnez le nombre d'états pour l'objet. |
Autre | |
Ecrire sur entrée | Cochez cette case pour écrire sur la source des données lorsque l'opérateur appuie sur un bouton de touche Entrée ou sur la touche Entrée du clavier ou du pavé numérique, alors que l'objet est sélectionné sur l'affichage.Décochez cette case pour écrire la valeur de l'état dans la source des données dès qu'un nouvel état est sélectionné. |
Navigation de touches | Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de naviguer vers l'objet à l'aide du clavier et d'activer l'entrée pour cet objet. |
Bouclage | Sélectionnez cette case à cocher pour faire défiler la liste en boucle ; lors du défilement vertical vers le bas, le curseur ne s'arrête pas sur le dernier élément de la liste, mais il affiche ensuite le premier élément de la liste. Il en va de même dans l'autre sens (défilement vers le haut). |
Fournir une réponse