Configurer de connexions pour un sélecteur de liste de contrôle

Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés du sélecteur de liste de contrôle
pour configurer des points et des expressions pour l’objet.
Pour configurer des points et des expressions pour un sélecteur de liste de contrôle
  1. Dans l'
    Editeur d'affichage graphique
    , cliquez deux fois sur le sélecteur pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point ou une expression à ces connexions :
    Valeur
    Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur sélectionne un état, l'application écrit la valeur correspondant à l'état sélectionné dans la source des données du point. L'application surveille également cette connexion et si la valeur change, elle met en surbrillance le nouvel état dans la liste.
    La connexion Valeur déclenche l'action de l'état. Par exemple, lorsque le point affecté à la connexion passe à un nouvel état, la source des données fait passer la vitesse d'un moteur sur un nouveau paramètre.
    CONSEIL:
    Si l'option
    Ecrire sur entrée
    est sélectionnée dans l'onglet
    Général
    , l'application n'écrit pas dans la connexion Valeur tant que l'opérateur n'a pas sélectionné un état et appuyé sur
    Entrée
    .
    Si l'option
    Ecrire sur entrée
    n'est pas sélectionnée dans l'onglet
    Général
    , l'application écrit dans la connexion Valeur dès qu'un état est sélectionné. La connexion Entrée et celle du protocole de transfert de la touche Entrée ne sont pas prises en compte.
    Entrée
    Cette connexion accepte uniquement les valeurs 0 et 1. La connexion détermine la durée durant laquelle la pression de la touche
    Entrée
    est enregistrée. Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée.
    Protocole de transfert de la touche Entrée
    Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion réinitialise la connexion de la touche Entrée à l'aide de la propriété Type de réinitialisation du protocole de transfert de l'onglet
    Temporisation
    . Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée ; la connexion de la touche Entrée est ainsi réinitialisée lorsqu'une valeur est modifiée dans la source des données.
    Si vous attribuez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et réinitialise la connexion Entrée lorsque la valeur de l'expression remplit les conditions de l'option Type de réinitialisation du protocole de transfert.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal