Configurer les états du sélecteur de liste de contrôle

L'onglet
Etats
vous permet de configurer la manière dont le sélecteur de liste de contrôle change d'aspect pour correspondre à la valeur de la connexion Indicateur.
Pour configurer les états d'un sélecteur de liste de contrôle
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Etats
    .
  3. Dans la liste
    Sélectionner un état
    , sélectionnez un
    Etat 0
    .
  4. Spécifiez les propriétés suivantes pour l'Etat 0 :
    • Valeur
    • Légende, le cas échéant
  5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque état supplémentaire.
Dès que vous avez configuré les propriétés d'un état, vous pouvez les copier et les coller dans un autre état ou dans tous les autres états.
CONSEIL:
Pour ajouter ou supprimer un état sans revenir à l'onglet
Général
, cliquez sur
Insérer un état
ou
Supprimer un état
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal