Exemple : Utiliser un sélecteur de liste de contrôle
Dans cet exemple, le sélecteur de liste de contrôle permet à l'opérateur d'utiliser une liste pour sélectionner le mode de fonctionnement d'un ventilateur. Le ventilateur peut fonctionner de façon manuelle ou automatique ; il peut également être désactivé.
- Créez un sélecteur de liste de contrôle avec trois états.
- Définissez la légende ainsi : "Arrêt" pour l'Etat 0, "Manuel" pour l'Etat 1 et "Automatique" pour l'Etat 2.
L'application surveille le point affecté à la connexion Valeur pour contrôler le mode de fonctionnement. Si l'opérateur fait défiler la liste et sélectionne une entrée, la valeur de la connexion Valeur change et la machine passe d'un mode à l'autre.
Le mode de fonctionnement peut également être défini par un système de commande. L'opérateur doit également être en mesure de voir l'affichage local de l'application pour connaître le mode de la machine. L'application lit la connexion Valeur et met en surbrillance le mode de fonctionnement sélectionné.
Fournir une réponse