Créer un point de curseur d’entrée numérique
Utilisez l'objet de point de curseur d'entrée numérique pour écrire des données numériques dans une source de données. Vous pouvez par exemple utiliser un point de curseur d'entrée numérique pour indiquer la température du four d'une boulangerie.
Pour créer un point de curseur d'entrée numérique
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Numérique et chaîne > Point de curseur d'entrée numériqueou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du point de curseur d'entrée numérique.
- Cliquez deux fois sur l'affichage pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans les onglets de la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l'aspect du point de curseur d'entrée numérique, son mode d'entrée et d'affichage des valeurs, ses paramètres de temporisation et de protocole de transfert, ainsi que ses points et/ou expressions.
Fournir une réponse