Exemple : Définition de virgule décimale implicite
Option de virgule décimale = Implicite
Commentaires | Valeur entrée | Valeur affichée dans le bloc-notes | Valeur écrite dans la connexion Valeur de virgule flottante | Valeur écrite dans un entier Connexion valeur |
|---|---|---|---|---|
Valeur initiale | 0 | |||
Bouton Entrée actionné | 9 | 9 | 9 | 9 |
9,50 | 9,50 | 9,5 | 10 | |
9,49 | 9,49 | 9,49 | 9 | |
Bouton Effacer actionné | 0 | |||
– 0,90 | – 0,90 | |||
Bouton Supprimer actionné | – 0,9 | |||
– 0. | ||||
– 0 | ||||
0 |
Fournir une réponse