Configurer les propriétés générales d'un point de curseur d'entrée numérique
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du point de curseur d'entrée numérique
pour définir l'aspect d'un point de curseur d'entrée numérique.Pour configurer les options générales du point de curseur d'entrée numérique
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
Fournir une réponse