Mode de fonctionnement du point de curseur d'entrée numérique lors de l'exécution

Activer
Une fois que l'objet Point de curseur d'entrée numérique a été sélectionné (actif), l'utilisateur peut activer l'objet en :
  • Appuyant sur la touche
    Entrée
    sur un pavé numérique ou un clavier, ou sur un objet Touche Entrée sur l'affichage ;
  • Appuyant sur la touche
    Retour arrière
    sur un pavé numérique ou un clavier, ou sur un objet Touche Retour arrière sur l'affichage.
  • Appuyant sur une touche numérique, un signe moins (-) ou une virgule décimale (,). Cette opération ouvre la fenêtre contextuelle qui affiche le nombre, le signe moins ou la virgule décimale dans son bloc-notes ; tout paramètre de virgule décimale est spécifié dans l'onglet
    Numérique
    .
Lorsque l'opérateur active le point de curseur d'entrée numérique, le pavé numérique ou le bloc-notes en incrustation s'affiche. L'opérateur entre une valeur numérique dans l'interface d'entrée en incrustation et appuie sur la touche
Entrée
. La valeur apparaît au point de curseur et est envoyée à la connexion Valeur à la source des données.
Si une expression d'écriture est affectée, l'application évalue l'expression et envoie sa valeur à la connexion Valeur.
Rampe
Si le point de curseur est activé, vous pouvez appuyer sur un objet de bouton
Touche haut
ou une touche haut sur un clavier ou un pavé numérique externe pour augmenter la connexion Valeur du montant de la valeur de rampe. Vous pouvez aussi appuyer sur un objet de bouton Touche Bas ou une touche bas sur un clavier externe pour diminuer la connexion Valeur du montant de la valeur de rampe.
Si l'expression facultative est affectée (dans l'onglet
Connexion
), le point de curseur d'entrée numérique ne pourra être ni augmenté, ni diminué.
Le comportement du bouton de rampe lors de l'exécution dépend également de la définition d'une répétition automatique. Les touches Haut/bas possèdent leurs propres propriétés de répétition automatique. La répétition automatique des touches de curseur est contrôlée par les paramètres du clavier dans le Panneau de configuration du terminal d'exécution
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
ou
PanelView Plus CE
.
CONSEIL:
L'objet Point de curseur n'a pas besoin d'être actif pour pouvoir appeler une incrustation. Il doit cependant l'être pour pouvoir effectuer la fonction de rampe. Cochez la case
Navigation de touches
(onglet
Général
) si vous voulez que l'opérateur puisse accéder au point du curseur avec le clavier et l'activer.
Afficher valeur
Le point de curseur d'entrée numérique montre la valeur de la connexion Indicateur à la source des données. L'application efface l'affichage avant d'afficher une nouvelle valeur. Si la connexion Indicateur n'est pas attribuée, l'objet affiche la dernière valeur produite.
Eléments affichés
Si un opérateur ouvre un affichage lors de l'exécution, l'application lit les valeurs de tous les contrôles affectés et met à jour l'affichage en conséquence.
  • Si les contrôles Valeur et Indicateur ne sont pas attribués, l'affichage du point de curseur d'entrée numérique est rempli avec des astérisques (*).
  • Si la partie entière de la valeur, comprenant la virgule décimale ou le signe moins, contient plus de chiffres que ceux spécifiés pour l'option
    Nombre de chiffres
    (dans l'onglet
    Numérique
    ), l'affichage est rempli d'astérisques (*).
  • Si la taille du point de curseur d'entrée numérique ne permet pas l'affichage de la valeur en entier (et que le nombre de chiffres de la valeur, y compris la virgule décimale ou le signe moins, est dans les limites configurées pour l'objet), les parties de la valeur qui ne peuvent pas être affichées sont tronquées et le dernier chiffre affichable est remplacé par un astérisque.
  • Si la valeur ne tient pas sur la première ligne d'affichage, et qu'il reste de la place pour une deuxième ligne, la valeur continue sur celle-ci.
  • Si l'option
    Remplir à gauche avec
    a la valeur Aucun et que la valeur affichée est une valeur à virgule flottante comprise entre 0 et 1, un 0 est placé devant la virgule décimale.
  • Si le nombre de chiffres après la virgule de la valeur renvoyée est supérieur à la valeur autorisée, la valeur affichée sera arrondie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal