Configurer le protocole de transfert pour un point de curseur d’entrée numérique

Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
, le bloc-notes ou le clavier numérique en incrustation écrit une valeur dans la source de données. Utilisez le protocole de transfert de la touche Entrée pour maintenir la valeur à la source des données sur une période donnée, afin de vous assurer qu'elle est lue avant que l'opérateur n'envoie une nouvelle valeur à la connexion Valeur.
CONSEIL:
Pour que ces paramètres prennent effet, vous devez affecter des contrôles à la touche Entrée et à son protocole de transfert dans l'onglet
Connexions
.
Pour configurer le protocole de transfert d’un point de curseur d’entrée numérique
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le point de curseur d'entrée numérique pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Dans l’onglet
    Temporisation
    , indiquez les paramètres du protocole de transfert à utiliser avec le point de curseur d’entrée numérique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal