Options de l'onglet Temporisation de la boîte de dialogue Propriétés du point de curseur d'entrée numérique

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Temporisation
de la boîte de dialogue
Propriétés du point de curseur d'entrée numérique
.
Options
Descriptions
Paramètres de temporisation et de protocole de transfert
Délai de contrôle de la touche Entrée
Sélectionnez la durée du délai entre le moment où l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
et le moment où l'application attribue la valeur 1 à la connexion
Entrée
.
Temps d'attente de la touche Entrée
Sélectionnez la durée d'attribution de la valeur 1 à la connexion de la touche
Entrée
. Ce paramètre de délai ne s'applique que si la connexion de la touche
Entrée
est affectée alors que celle du
protocole de transfert de la touche Entrée
n'est pas affectée.
Durée de contrôle de protocole de transfert de la touche Entrée
Sélectionnez la durée maximale d'attribution de la valeur 1 à la connexion de la touche
Entrée
. Ce paramètre de délai ne s'applique que si les connexions de la touche
Entrée
et du
Protocole de transfert de la touche Entrée
sont toutes les deux affectées.
Type de réinitialisation du protocole de transfert
Sélectionnez la manière dont la connexion du
protocole de transfert de la touche Entrée
réinitialise la connexion de la touche
Entrée
avec la valeur 0 :
  • Une
    valeur non nulle
    réinitialise la connexion de la touche
    Entrée
    lorsque la connexion du
    protocole de transfert de la touche Entrée
    est une valeur non nulle.
  • L'option
    Transition de zéro à non zéro
    réinitialise la connexion de la touche
    Entrée
    lorsque la connexion du
    protocole de transfert de la touche Entrée
    passe de 0 à une valeur non nulle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal