Configurer les options numériques d'un point de curseur d'entrée numérique
Utilisez l'onglet
Numérique
de la boîte de dialogue Propriétés de point de curseur d'entrée numérique
pour configurer un menu contextuel numérique pour l'objet.Pour configurer une incrustation numérique pour le point de curseur d'entrée numérique
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Sélectionnez l'ongletNumérique.
- Sélectionnez une option du menu contextuel numérique :
- Pavé numérique en incrustation
- Bloc-notes numérique en incrustation
- Spécifiez ces propriétés pour l'interface d'entrée en incrustation :
- Valeurs maximum et minimum
- Valeurs de rampe (le cas échéant)
- Paramètres de virgule décimale
- Nombre de chiffres (dans les paramètres d'affichage)
- Spécifiez ces propriétés pour la valeur affichée :
- Paramètres d'affichage
Fournir une réponse