Configurer les connexions d’un point de curseur d’entrée numérique
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés de point de curseur d’entrée numérique
pour configurer des points et des expressions pour l’objet.Pour configurer des points et des expressions pour un point de curseur d’entrée numérique
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le point de curseur pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression à ces contrôles :ValeurUne connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur appuie sur la touche Entrée en incrustation ou qu'il détermine une valeur de rampe, l'application écrit la valeur numérique dans la source de données du point.Si vous n'affectez pas la connexion Valeur, l'incrustation d'entrée numérique n'apparaît pas lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution.Expression facultativeUne connexion d'écriture facultative. Affectez une expression d'écriture à cette connexion.L'application calcule la valeur de l'expression et écrit le résultat dans la connexion Valeur. Toutes les expressions d'écriture doivent contenir un point d'interrogation (?) qui représente l'espace réservé pour la valeur que l'opérateur saisit lors de l'exécution.Si le type de virgule décimale est Position fixe et que la valeur de l'option « Chiffres après la virgule » est différente de 0, la virgule décimale est supprimée de la valeur affichée et la valeur résultante est utilisée.IndicateurUne connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.Si vous affectez cette connexion, le point de curseur n'affiche la valeur envoyée à la connexion Valeur que lorsqu'il reçoit une réponse de la connexion Indicateur. Si vous n'affectez pas cette connexion, l'état du point de curseur correspond à la valeur de la connexion Valeur.EntréeUne connexion d'écriture. Affectez un point à cette connexion. Cette connexion accepte uniquement les valeurs 0 et 1. La connexion détermine la durée durant laquelle la pression de la toucheEntréeest enregistrée. Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée.Protocole de transfert de la touche EntréeUne connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion réinitialise la connexion de la touche Entrée, à l'aide de l'optionType de réinitialisation du protocole de transfertspécifiée dans l'ongletTemporisation. Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée ; la connexion de la touche Entrée est ainsi réinitialisée lorsqu'une valeur est modifiée dans la source des données.Si vous attribuez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et réinitialise la connexion de la touche Entrée lorsque la valeur de l'expression remplit les conditions de l'optionType de réinitialisation du protocole de transfert.Exemple : Expressions d'écritureMinimumUne connexion de lecture facultative. Si la caseUtiliser la valeur minimum/maximum de variableest cochée dans l'ongletNumérique, attribuez un point ou une expression à cette connexion. Si cette case est décochée, cette connexion n'est pas lue.L'application lit la valeur du point ou de l'expression pour déterminer la valeur minimale que l'objet peut écrire dans la source de données.MaximumUne connexion de lecture facultative. Si la caseUtiliser la valeur minimum/maximum de variableest cochée dans l'ongletNumérique, attribuez un point ou une expression à cette connexion. Si cette case est décochée, cette connexion n'est pas lue.L'application lit la valeur du point ou de l'expression afin de déterminer la valeur maximale que l'objet peut écrire dans la source de données.
Fournir une réponse