Options de l'onglet Numérique de la boîte de dialogue Propriétés du point de curseur d'entrée numérique
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Numérique
de la boîte de dialogue Propriétés du point de curseur d'entrée numérique
.Options | Descriptions |
|---|---|
paramètres d'incrustation | |
Menu contextuel numérique | Sélectionnez le type d'élément contextuel à utiliser :
|
Légende sur le pavé numérique/bloc-notes | Entrez une légende pour qu'elle apparaisse en haut du pavé numérique ou du bloc-notes pendant l'exécution. |
Insérer une variable | Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de variable à insérer. |
Paramètres des plages et rampes min/max | |
Valeurs minimale et maximale | Spécifiez les valeurs minimale et maximale que l'objet peut écrire à la connexion Valeur. Si le type de virgule décimale est Implicite, les valeurs minimum et maximum s'appliquent aux valeurs affichées dans l'interface d'entrée en incrustation. Les valeurs possibles sont comprises entre –9,9E15 et 9,9E16. Si le type de virgule décimale est Position fixe, les valeurs possibles sont comprises entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647. Si le type de virgule décimale est Position fixe et que l'option sélectionnée pour Résultats de la position fixe est Valeur affichée, la valeur minimum ou maximum s'applique à la valeur affichée dans l'interface d'entrée en incrustation. Si le type de virgule décimale est Position fixe et que l'option sélectionnée pour Résultats de la position fixe est Partie décimale, la valeur minimale ou maximale s'applique à la partie décimale et non à la valeur affichée. Si vous affectez une connexion à Expression facultative, la valeur minimum ou maximum s'applique à la valeur envoyée à l'expression, et non à la valeur écrite dans la connexion Valeur. |
Valeur de rampe | Spécifiez la valeur de changement de la connexion Valeur lorsque l'opérateur appuie sur la touche associée. La touche peut être une touche Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas , ou la touche de déplacement vers le haut et vers le bas du curseur.Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,175494E-38 et 3,402823E38. Si la valeur définie est 0, la fonction de rampe est désactivée. Aucun nombre négatif ne peut être saisi. |
Utiliser la variable minimale/maximale | Cochez cette case pour utiliser le nombre minimal et maximal de connexions spécifié dans l'onglet Connexions pour contrôler les valeurs minimales et maximales de l'objet. |
Paramètres de virgule décimale | |
Virgule décimale | Sélectionnez le type de virgule décimale à utiliser :
|
Résultats de la position fixe | Sélectionnez le type de résultats à utiliser avec la virgule décimale de type Position fixe :
|
Paramètres d'affichage | Ces paramètres s'appliquent à la valeur affichée. Seule la propriété Nombre de chiffres est utilisée par l'incrustation. |
Nombre de chiffres | Sélectionnez le nombre maximal de chiffres à afficher, jusqu'à 17. Le séparateur décimal et le signe moins sont tous deux comptabilisés comme un chiffre. |
Remplir à gauche avec | Sélectionnez un caractère pour remplir la partie gauche de l'affichage si le nombre de caractères de la valeur de la source de données est inférieur au maximum autorisé. Si vous ne souhaitez utiliser aucun caractère de remplissage, sélectionnez Aucun . |
Nombre de décimales | Tapez le nombre maximal de chiffres affichés après la virgule décimale. La plage possible s'étend de 0 à ( nombre de chiffres - 2). Le nombre de chiffres est diminué de 2 pour permettre une virgule décimale et un chiffre avant la virgule. Par exemple, .12 est affiché comme 0.12. |
CONSEIL:
Si vous souhaitez utiliser le point de curseur d'entrée numérique uniquement pour augmenter ou diminuer les valeurs, vous n'avez pas besoin d'interface d'entrée en incrustation et vous pouvez donc sélectionner
Aucun
. Un des éléments suivants devra être activé dans l'onglet Général
afin d'activer l'objet ; une fois l'objet activé, la valeur peut être augmentée ou diminuée à l'aide des boutons Déplacer vers le haut/bas
ou des touches de contrôle du curseur :Navigation avec les touches (naviguer vers l'objet et l'activer à l'aide du clavier)
Activation en appuyant, et Toucher (toucher l'objet pour l'activer)
Activation en appuyant, avec une touche de fonction affectée à l'objet (appuyez sur la touche de fonction pour activer l'objet)
Si la valeur de rampe est à virgule flottante et la connexion Valeur un point de type entier, l'application arrondit la valeur avant de l'écrire sur la connexion. Si une Expression facultative est affectée dans l'onglet
Connexions
, la fonction de rampe est désactivée.Le nombre de chiffres est diminué de 2 pour permettre une virgule décimale et un chiffre avant la virgule. Par exemple, .12 est affiché sous la forme 0.12.
Fournir une réponse