Causes des erreurs d’exécution d’un point de curseur d’entrée numérique
Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives au point de curseur dans les diagnostics dans les cas suivants :
Connexions non attribuées
Si la connexion Valeur n'est pas attribuée, lorsque l'opérateur active le point de curseur d'entrée numérique, l'incrustation n'est pas affichée et l'application enregistre une erreur.
La résolution de l'écran du terminal est trop faible.
Si la résolution de l'écran de l'ordinateur est trop faible pour afficher le pavé ou le bloc-notes numérique en incrustation, ce dernier ne s'ouvre pas et l'application enregistre une erreur.
- Si la résolution de l'écran du terminal est inférieure à 124 pixels de largeur et 240 pixels de hauteur, le pavé numérique en incrustation n'apparaît pas.
- Si la résolution de l'écran du terminal est inférieure à 124 pixels de largeur et 68 pixels de hauteur, le bloc-notes numérique en incrustation n'apparaît pas.
Valeur de rampe en dehors de la plage minimum-maximum
L'accélération/décélération de la valeur à l'aide d'un bouton ou d'une touche de curseur rend cette valeur supérieure à la valeur maximale ou inférieure à la valeur minimale (définies dans l'onglet
Numérique
) :- L'application enregistre une erreur.
- Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
- Le point de curseur d'entrée numérique arrête de monter/descendre jusqu'à ce que le bouton de touche ou la touche de pointeur soit à nouveau actionné(e). Par conséquent, l'erreur ne continuera pas à être consignée de façon répétée en mode répétition automatique.
Fournir une réponse