Créer des boutons Entrée numérique activée
Lors de l’exécution, l’opérateur peut utiliser le bouton
Entrée numérique activée
pour ouvrir un bloc-notes ou pavé numérique en incrustation. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'interface d'entrée en incrustation s'ouvre. L'opérateur peut utiliser l'incrustation pour entrer une valeur numérique à envoyer à la connexion Valeur de la source des données ou pour appliquer une commande Ramp d'augmentation ou de diminution à une valeur affichée.Pour créer un bouton Entrée numérique activée
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Numérique et chaîne > Entrée numérique activéeou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, indiquez l'aspect du bouton et son mode de fonctionnement pour l'exécution.
Fournir une réponse