Causes des erreurs d’exécution d’une fenêtre en incrustation numérique
Lors de l’exécution, l’application enregistre des messages d’erreur concernant les interfaces numériques en incrustation dans les diagnostics dans les cas suivants. Ces causes sont courantes mais, en raison du grand nombre d'applications possible, d'autres conditions non mentionnées ici peuvent également provoquer des messages d'erreur.
valeur excédant la limite de valeur ;
valeur trop importante pour la connexion Valeur ;
Si la valeur est trop grande pour le type de données du point attribué à la connexion Valeur, ou si la valeur est en dehors des valeurs minimum et maximum du point attribué, lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
:- Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
- L'interface d'entrée en incrustation reste ouverte et continue à afficher la valeur incorrecte en rouge.
- Si le protocole de transfert de la toucheEntréeest défini, la connexion de la touche Entrée ne prend pas la valeur 1 et les temporisateurs de protocole de transfert ne se déclenchent pas.
- L'application enregistre une erreur.
Par exemple, la valeur est trop grande pour le type de données du point si votre source de données est
PLC-5
, la valeur est 2147483647 et le point attribué est de type entier et utilise l'adresse N7:0. Les points de nombre entier ont une plage de –32768 à 32767 uniquement.Valeur en dehors de la plage minimum-maximum
La valeur affichée dont la virgule décimale est supprimée est comparée à la plage minimum-maximum pour la Position fixe utilisant l'option Partie décimale. La valeur affichée avec virgule décimale est comparée à la plage minimum-maximum pour Implicite et Position fixe utilisant l'option
Valeur affichée
. Si la valeur n'est pas comprise entre le minimum et le maximum (spécifiée dans l'onglet Général
du bouton Entrée numérique activée), lorsque l'opérateur appuie sur le bouton Entrée
:- Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
- L'interface d'entrée en incrustation reste ouverte et continue à afficher la valeur incorrecte en rouge.
- Si le protocole de transfert de la toucheEntréeest défini, la connexion de la touche Entrée ne prend pas la valeur 1 et les temporisateurs de protocole de transfert ne se déclenchent pas.
- L'application enregistre une erreur.
Protocole de transfert de la touche Entrée toujours actif
Si la temporisation du protocole de transfert de la touche Entrée, provenant d'une entrée précédente dans une interface d'entrée en incrustation, est toujours active lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
:- Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
- La connexion de la touche Entrée conserve la valeur 1 et les temporisateurs du protocole de transfert continuent à fonctionner.
- L'application enregistre une erreur.
La résolution de l'écran est trop faible.
Si l'écran est trop petit pour afficher l'interface d'entrée numérique en incrustation, l'application consigne une erreur.
Expression facultative incorrecte
Si l'expression facultative attribuée à l'objet est incorrecte ou non attribuée, lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
:- Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
- L'interface d'entrée en incrustation reste ouverte et continue à afficher la valeur incorrecte en rouge.
- Si le protocole de transfert de la toucheEntréeest défini, la connexion de la touche Entrée ne prend pas la valeur 1 et les temporisateurs de protocole de transfert ne se déclenchent pas.
- L'application enregistre une erreur.
Valeur initiale incorrecte
Si la valeur initiale affichée est basée sur la connexion Valeur, et que la valeur initiale est incorrecte, le bloc-notes en incrustation affiche des astérisques pour indiquer une condition d'erreur. L'application ne consigne pas d'erreur.
Fournir une réponse