Causes des erreurs d’exécution d’un bouton Entrée numérique activée

Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives au bouton dans les diagnostics dans les cas suivants :
Connexions non attribuées
Si la connexion Valeur n'est pas attribuée, l'interface d'entrée en incrustation ne s'ouvre pas lorsque l'opérateur appuie sur le bouton et l'application enregistre une erreur.
La résolution de l'écran du terminal est trop faible.
Si la résolution de l'écran de l'ordinateur est trop faible pour afficher le pavé ou le bloc-notes numérique en incrustation, ce dernier ne s'ouvre pas et l'application enregistre une erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal