Configurer les propriétés générales d'un bouton Entrée numérique activée
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton d'entrée numérique activée
pour définir l'aspect d'un bouton Entrée numérique activée
.Pour configurer les options générales d'un bouton Entrée numérique activée
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
CONSEIL:
Le bouton n'a pas besoin d'être actif pour pouvoir appeler une incrustation. Il doit cependant l'être pour pouvoir appliquer une commande Ramp à la valeur d'entrée.
Une fois que les options sont configurées dans l’onglet
Général
, cliquez sur l’onglet Étiquette
pour définir la légende ou l’image du bouton.Fournir une réponse