Configurer une légende et une image d'un bouton
Utilisez l'onglet
Etiquette
de la boîte de dialogue Propriétés
d'un objet bouton pour configurer une légende et une image pour ce bouton.Pour configurer la légende et l'image du bouton
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Cliquez sur l'ongletEtiquette.
- Déterminez la légende et l'image.
Fournir une réponse