Options de l'onglet Etiquette de la boîte de dialogue Propriétés d'un objet bouton
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Etiquette
de la boîte de dialogue Propriétés
d'un objet bouton.Options | Descriptions |
|---|---|
Légende | Spécifiez le texte de l'objet. Le texte est affiché sur l'objet pour donner à l'opérateur des informations concernant sa fonction ou son état actuel. |
Insérer une variable | Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de variable à insérer. |
Police | Sélectionnez la police de la légende. |
Taille | Sélectionnez la taille de police à utiliser pour la légende ou le message. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez un style de police pour la légende ou le message, si nécessaire. |
Couleur de la légende | Cette case affiche la couleur du texte actuelle de la légende. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de la légende | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de la légende. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan de la légende est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan pour la légende. |
Clignotement de la légende | Cochez cette case pour que la légende clignote lors de l'exécution. La légende clignote deux fois par seconde. |
Retour à la ligne automatique | Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant. Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police. |
Alignement | Sélectionnez la manière dont vous souhaitez positionner la légende sur l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, la position est définie en fonction du contour du bouton. |
Style de fond de la légende | Sélectionnez un arrière-plan solide ou transparent pour la légende. Si vous sélectionnez Transparent , l'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence. |
Paramètres d'image | Spécifiez l'image à afficher sur le bouton. |
Image | Spécifiez le nom du fichier image à afficher sur le bouton ou cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir le Navigateur d'images .L'image est affichée sur l'objet pour donner à l'opérateur des informations concernant la fonction de l'objet ou de l'état courant. Avant de pouvoir placer une image sur l'objet, vous devez l'importer dans votre projet. |
Style de fond de l'image | Cette propriété s'applique aux images monochromes et aux images en couleur. Utilisez cette propriété pour définir le style d'arrière-plan sur Solide ou Transparent .Si le style de fond de l'image est Transparent :
|
Couleur de l'image | Spécifiez la couleur dans laquelle l'image est dessinée, c'est-à-dire la couleur d'avant-plan. Il s'applique uniquement aux images monochromes. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de l'image | Cette propriété s'applique aux images monochromes. Elle détermine la couleur de l'arrière-plan de l'image. Cliquez sur la palette de couleurs pour sélectionner une autre couleur. Si Style de fond de l'image est défini sur Transparent , l'arrière-plan de l'image sera transparent. |
Clignotement de l'image | Sélectionnez cette case à cocher pour que l'image monochrome clignote lors de l'exécution. L'image clignote deux fois par seconde. |
Image échelonnée | Sélectionnez cette case à cocher pour que l'application redimensionne l'image afin de l'adapter à la taille de l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'image est redimensionnée pour s'adapter au contour de l'objet et elle est tronquée pour s'adapter à la forme de l'objet. Si cette case n'est pas cochée, l'image est d'abord alignée à l'aide du paramètre Alignement , puis, si elle est plus grande que l'objet, elle est tronquée pour s'adapter à l'objet. |
Alignement | Spécifiez comment vous voulez que l'image soit positionnée sur l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, la position est définie en fonction du contour de l'objet. |
Fournir une réponse