Touches du bloc-notes numérique en incrustation

Le tableau suivant illustre les touches d'un clavier ou pavé numérique externe.
Touches
Descriptions
Décimal
Le bouton de la virgule décimale (.) d'un clavier ou d'un pavé numérique externe fonctionne uniquement si le type de virgule décimale est Implicite.
Moins
Appuyez sur la touche moins d'un clavier ou d'un pavé numérique externe pour faire basculer la valeur entre positif et négatif.
Echap
Pour fermer le bloc-notes en incrustation sans écrire la valeur dans la connexion Valeur, appuyez sur la touche
Echap
d'un clavier ou pavé numérique externe
Retour arrière
Appuyez sur la touche Backspace symbol d'un clavier ou pavé numérique externe pour effacer le chiffre situé à l'extrême droite. Maintenez le bouton enfoncé pour supprimer plusieurs chiffres. S'il ne reste aucun chiffre dans le bloc-notes, le signe moins est supprimé, le cas échéant.
Entrée
Appuyez sur la touche Enter symbol d'un clavier ou pavé numérique externe pour écrire la valeur dans la connexion Valeur.
Supprimer
Appuyez sur la touche
Supprimer
d'un clavier ou pavé numérique externe pour effacer le bloc-notes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal