Mode de fonctionnement des interfaces d'entrée numérique en incrustation lors de l'exécution
Lorsque l'opérateur saisit une valeur dans le bloc-notes ou le pavé numérique en incrustation et appuie sur le bouton
Entrée
:- La valeur est écrite dans la connexion Valeur.Si la connexion Expression facultative est affectée, l'application calcule la valeur de l'expression et écrit le résultat dans la connexion Valeur.
- L'interface d'entrée en incrustation est effacée.
- Si le protocole de transfert de la touche Entrée est défini pour le bouton Entrée numérique activée ou le point de curseur d'entrée numérique, la connexion de la touche Entrée est définie sur 1 et les horloges du protocole de transfert démarrent la temporisation.
Saisie opérateur
Lorsqu'une incrustation est affichée, elle seule peut accepter une saisie par opérateur.
L'incrustation accepte la saisie à partir des touches numériques, virgule décimale, moins,
Retour arrière
ou Entrée
du pavé numérique d'un terminal, et à partir des touches numériques, virgule flottante, moins, Retour arrière
, Supprimer
, Echap
et Entrée
d'un clavier externe.Valeurs initiales
- Lorsqu'un objet numérique est actif et que l'opérateur appuie sur une touche chiffrée, le chiffre est saisi dans le bloc-notes en incrustation. La virgule décimale sera affichée selon les paramètres de virgule flottante de l'objet numérique.
- Lorsqu'un objet numérique est actif et que l'opérateur appuie sur une touche moins (-), un signe moins suivi d'un zéro (-0) s'affiche. Si l'opérateur appuie sur une touche de virgule décimale (,), un zéro suivi d'une virgule décimale (0,) s'affiche.Si l'objet numérique qui a appelé l'incrustation est configuré pour utiliser une virgule décimale de type Position fixe et que le nombre de chiffres après la décimale est supérieur à 0, une virgule décimale suivie du nombre de chiffres spécifié apparaît après le premier zéro.Par exemple, si le type de décimale est Position fixe et que l'option Chiffres après la virgule décimale est définie sur 2, le zéro est affiché comme 0.00.
- Si l'incrustation n'a pas été appelée par l'actionnement d'une touche chiffrée, une touche moins (-) ou une touche de virgule décimale (,), la valeur initiale affichée se base sur la valeur actuelle de la connexion Valeur. La virgule décimale sera affichée selon les paramètres de virgule flottante de l'objet numérique.
Fournir une réponse