Configurer les options numériques d'un bouton Entrée numérique activée
Utilisez l'onglet
Numérique
de la boîte de dialogue Propriétés de point de curseur d'entrée numérique
pour configurer des options numériques pour un bouton Entrée numérique activée
.Pour configurer l'interface d'entrée numérique en incrustation du bouton
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Sélectionnez l'ongletNumérique.
- Sélectionnez une option du menu contextuel numérique :
- Pavé
- Bloc-notes
- Aucun
- Spécifiez ces propriétés pour l'interface d'entrée en incrustation :
- Valeurs maximum et minimum
- Valeurs de rampe (le cas échéant)
- Paramètres de virgule décimaleCONSEIL:
- Si la valeur de rampe est à virgule flottante et la connexion Valeur un point de type entier, l'application arrondit la valeur avant de l'écrire sur la connexion.
- Si une Expression facultative est affectée, la fonction de rampe est désactivée.
- Si vous souhaitez utiliser le boutonEntrée numérique activéepour augmenter ou diminuer les valeurs, sélectionnezAucundans les options du menu contextuel numérique ci-dessous. Une fois que le bouton est activé, la valeur peut être décélérée à l'aide des boutons fléchésDéplacer vers le haut/vers le basou des touches de contrôle du curseur.Pour activer l'objet, activez l'un des éléments suivants dans l'ongletGénéral:
- Navigation avec les touches(naviguer vers l'objet et l'activer à l'aide du clavier)
- Activation en appuyant, avec une touche de fonction affectée à l'objet (appuyez sur la touche de fonction pour activer l'objet)
Fournir une réponse