Utiliser le pavé numérique en incrustation
Pour entrer des valeurs numériques, l'opérateur doit ouvrir le pavé numérique en incrustation en appuyant sur un bouton Entrée numérique activée ou un objet de point de curseur d'entrée numérique. Le pavé numérique peut accepter jusqu'à 17 chiffres, virgule décimale, premier zéro et signe moins inclus.
Lorsque le pavé numérique est ouvert, les autres objets de l'affichage graphique sont désactivés.
Pour utiliser le pavé numérique en incrustation
- Appuyez sur les boutons du pavé numérique en incrustation pour entrer une valeur.
- Appuyez surEntrée
.
Fournir une réponse