Mode de fonctionnement du bouton Entrée numérique activée lors de l'exécution

Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée numérique activée
, le bloc-notes ou le pavé numérique en incrustation s'ouvre. L'opérateur saisit une valeur numérique dans l'interface d'entrée en incrustation et appuie sur la touche
Entrée
. La valeur est envoyée à la connexion Valeur dans la source de données.
Si une expression d'écriture est affectée, l'application évalue l'expression et envoie sa valeur à la connexion Valeur.
Si la résolution du terminal de l'ordinateur qui exécute l'application est trop faible, l'interface d'entrée en incrustation ne s'ouvre pas :
  • Si la résolution de l'écran du terminal est inférieure à 124 pixels de largeur et 240 pixels de hauteur, le pavé numérique en incrustation n'apparaît pas.
  • Si la résolution de l'écran du terminal est inférieure à 124 pixels de largeur et 68 pixels de hauteur, le bloc-notes numérique en incrustation n'apparaît pas.
Rampe
Si le bouton est activé, vous pouvez appuyer sur un objet de bouton de touche Haut ou une touche Haut sur un clavier ou un pavé numérique externe pour augmenter la connexion Valeur du montant de la valeur de rampe. Vous pouvez aussi appuyer sur un objet de bouton de touche Bas ou une touche Bas sur un clavier externe pour diminuer la connexion Valeur du montant de la valeur de rampe.
CONSEIL:
Le bouton n'a pas besoin d'être actif pour pouvoir appeler une incrustation. Il doit cependant l'être pour pouvoir effectuer la fonction de rampe. Pour que le bouton s'active lorsqu'il est actionné, cochez la case
Activation en appuyant
de l'onglet
Général
. Cochez la case
Navigation de touches
(onglet
Général
) si vous voulez que l'opérateur puisse accéder au bouton avec le clavier et l'activer.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal