Causes des erreurs d'exécution lors du protocole de transfert de la touche Entrée
Lors de l’exécution, l’application enregistre des messages d’erreur relatifs au protocole de transfert de la touche Entrée dans les diagnostics dans les cas suivants :
Expiration de la « durée de contrôle de protocole de transfert de la touche Entrée »
Si la « durée de contrôle de protocole de transfert de la touche Entrée » arrive à expiration avant la réinitialisation de la connexion Entrée, l'application consigne une erreur.
Protocole de transfert de la touche Entrée toujours actif
Si l'opérateur appuie sur la touche Entrée pour un objet dont la connexion Entrée n'a pas encore été réinitialisée (à l'aide d'un bouton Touche ou d'un clavier ou d'un pavé en incrustation), l'application consigne une erreur.
Connexions non attribuées
Si la connexion Valeur n'est pas attribuée (ou si l'objet ne peut pas écrire dans la connexion Valeur), la connexion Entrée n'est pas définie sur 1 et l'application consigne une erreur.
Fournir une réponse