Exemple : Utiliser un bouton Entrée numérique activée
Dans cet exemple, le bouton
Entrée numérique activée
contrôle la vitesse du tapis roulant. L'appui sur ce bouton affiche un pavé ou un bloc-notes (suivant le paramètre d'interface numérique en incrustation choisi) dont l'opérateur peut se servir pour entrer la nouvelle vitesse.Créez un
bouton Entrée numérique activée
. Remplacez la valeur maximale par 100 et choisissez l'option Définir la valeur pour la légende.Affectez un point à la connexion Valeur. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, un pavé numérique ou un bloc-notes s'affiche pour permettre à l'opérateur d'entrer une valeur comprise entre les valeurs minimum et maximum. La valeur saisie devient la valeur de la connexion Valeur. La source des données enregistre le changement de valeur et la vitesse du tapis roulant est modifiée en conséquence.
Fournir une réponse