Configurer les connexions d’un bouton Entrée numérique activée

Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés d’entrée numérique activée
pour configurer des points et des expressions pour le bouton.
Pour configurer des points et des expressions pour un bouton Entrée numérique activée
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point ou une expression à ces contrôles :
    Valeur
    Une connexion d'écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur appuie sur la touche
    Entrée
    en incrustation ou qu'il détermine une valeur de rampe, l'application écrit la valeur numérique dans la source de données du point.
    Si vous n'affectez pas la connexion Valeur, l'incrustation d'entrée numérique n'apparaît pas lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution.
    Expression facultative
    La connexion Expression facultative est une connexion d'écriture facultative qui fonctionne avec la connexion Valeur. Pour l'utiliser, affectez une expression d'écriture à la connexion Expression facultative. L'application calcule la valeur de l'expression et écrit le résultat dans la connexion Valeur. Toutes les expressions d'écriture doivent contenir un point d'interrogation (?) qui représente l'espace réservé pour la valeur que l'opérateur saisit lors de l'exécution.
    Si l'option Virgule décimale est définie sur Position fixe, que le résultat de Position fixe est Partie décimale et que les chiffres après l'option Virgule décimale sont différents de 0, la virgule décimale est supprimée de la valeur affichée et la valeur résultante est utilisée.
    CONSEIL:
    Si une Expression facultative est affectée, la fonction de rampe est désactivée.
Entrée
Une connexion d'écriture. Affectez un point à cette connexion. Cette connexion accepte uniquement les valeurs 0 et 1. La connexion détermine la durée pendant laquelle la pression de la touche
Entrée
est enregistrée. Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée.
Protocole de transfert de la touche Entrée
Une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion réinitialise la connexion Entrée à l'aide de l'option
Type de réinitialisation du protocole de transfert
de l'onglet Temporisation. Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée ; la connexion de la touche Entrée est ainsi réinitialisée lorsqu'une valeur est modifiée dans la source des données.
Si vous attribuez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et réinitialise la connexion Entrée lorsque la valeur de l'expression remplit les conditions de l'option Type de réinitialisation du protocole de transfert.
Minimum
Une connexion de lecture facultative. Si la case
Utiliser la valeur minimale/maximale de variable
de l'onglet
Numérique
est cochée, attribuez un point ou une expression à cette connexion. Si la case est décochée, cette connexion n'est pas lue.
L'application lit la valeur du point ou de l'expression pour déterminer la valeur minimale que l'objet peut écrire dans la source de données.
Maximum
Une connexion de lecture facultative. Si la case
Utiliser la valeur minimale/maximale de variable
de l'onglet
Numérique
est cochée, attribuez un point ou une expression à cette connexion. Si la case est décochée, cette connexion n'est pas lue.
L'application lit la valeur du point ou de l'expression afin de déterminer la valeur maximale que l'objet peut écrire dans la source de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal