Utiliser le bloc-notes numérique en incrustation

Pour entrer des valeurs numériques, l'opérateur doit ouvrir le bloc-notes numérique en incrustation en appuyant sur un bouton Entrée numérique activée ou un objet de point de curseur d'entrée numérique. Le bloc-notes peut accepter jusqu'à 17 chiffres, y compris le point décimal, le zéro non significatif et un signe moins. Le bloc-notes numérique en incrustation ne contient aucun bouton. L'ordinateur doit être équipé d'un clavier ou d'un pavé numérique externe pour pouvoir utiliser et fermer le bloc-notes numérique en incrustation.
Lorsque le bloc-notes est ouvert, les autres objets de l'affichage graphique sont désactivés.
Pour utiliser le bloc-notes numérique en incrustation
  1. Utilisez les touches d'un clavier ou d'un pavé numérique externe pour entrer une valeur dans le bloc-notes en incrustation.
  2. Appuyez sur
    Entrée
    Enter symbol sur le clavier ou le pavé numérique externe.
    CONSEIL:
    • Si l'affichage graphique est modifié à distance avant que l'opérateur n'appuie sur la touche Entrée du clavier ou du pavé numérique externe, le bloc-notes est fermé sans écrire quoi que ce soit.
    • Si la résolution de l'écran de l'ordinateur est inférieure à 124 pixels de largeur et 68 pixels de hauteur, le bloc-notes numérique en incrustation n'apparaît pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal