Configurer le protocole de transfert d'un bouton Entrée numérique activée

Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
, le bloc-notes ou le clavier numérique en incrustation écrit une valeur dans la source de données. Utilisez le protocole de transfert de la touche
Entrée
pour maintenir la valeur à la source des données sur une période donnée, afin de vous assurer qu'elle est lue avant que l'opérateur n'envoie une nouvelle valeur à la connexion Valeur.
CONSEIL:
Pour que ces paramètres prennent effet, vous devez affecter des connexions à la touche Entrée et à son protocole de transfert dans l'onglet
Connexions
.
Ces paramètres ne s'appliquent pas avec une commande Ramp sur une valeur.
Pour configurer le protocole de transfert d’un bouton Entrée numérique activée
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Dans l’onglet
    Temporisation
    , indiquez les paramètres de protocole de transfert à utiliser avec le bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal