Touches du pavé numérique en incrustation

Utilisez les touches d'un clavier ou d'un pavé numérique externe (disposant de touches équivalentes) au lieu de n'importe quel bouton du pavé numérique en incrustation.
Touches
Descriptions
Décimal
Le bouton de la virgule décimale (.) du pavé numérique en incrustation est visible uniquement si le type de virgule décimale est Implicite. Si ce bouton est visible, vous pouvez également utiliser la touche de virgule décimale d'un clavier ou pavé numérique externe.
Moins
Appuyez sur le bouton moins (-) du pavé numérique en incrustation ou sur la touche moins d'un clavier ou d'un pavé numérique externe pour faire basculer la valeur entre positif et négatif.
Echap
Pour fermer le pavé numérique en incrustation sans écrire la valeur dans la connexion Valeur, appuyez sur le bouton
ESC
du pavé numérique en incrustation ou sur la touche
Echap
d'un clavier ou pavé numérique externe.
Retour arrière
Pour supprimer le chiffre situé à l'extrême droite, appuyez sur le bouton Backspace symbol du pavé numérique en incrustation ou la touche correspondante d'un clavier ou pavé externe. Maintenez le bouton enfoncé pour supprimer plusieurs chiffres. S'il ne reste aucun chiffre, le signe moins est supprimé, le cas échéant.
Entrée
Appuyez sur le bouton Enter symbol du pavé numérique en incrustation ou la touche correspondante d'un clavier ou pavé numérique externe pour écrire la valeur dans la connexion Valeur.
Supprimer
Appuyez sur la touche
Supprimer
d'un clavier ou pavé numérique externe pour effacer le bloc-notes.
CONSEIL:
Si l’affichage graphique est modifié à distance avant que l’opérateur n’appuie sur le bouton
Entrée
du pavé numérique en incrustation, ce dernier se referme sans écrire de valeur.
Si la résolution de l'écran de l'ordinateur est inférieure à 124 pixels de largeur et 240 pixels de hauteur, le pavé numérique en incrustation n'apparaît pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal