Causes des erreurs d’exécution du clavier de chaînes en incrustation

Lors de l’exécution, l’application enregistre des messages d’erreur concernant le clavier de chaînes en incrustation dans les diagnostics dans les cas indiqués ci-dessous. Ces causes sont courantes mais, en raison du grand nombre d'applications possible, d'autres conditions non mentionnées ici peuvent également provoquer des messages d'erreur.
Chaîne trop longue pour la connexion Valeur
Si le clavier de chaînes en incrustation est configuré pour accepter plus de caractères saisis que la longueur de point de la connexion Valeur (option
Nombre de caractères
saisis du bouton Entrée de chaîne activée), lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
 :
  • Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
  • L'interface d'entrée en incrustation reste ouverte et continue à afficher la valeur incorrecte en rouge.
  • Si le protocole de transfert de la touche Entrée est défini, la connexion de la touche Entrée ne prend pas la valeur 1 et les temporisateurs de protocole de transfert ne se déclenchent pas.
  • L'application enregistre une erreur.
Protocole de transfert de la touche Entrée actif
Si la temporisation du protocole de transfert de la touche Entrée, provenant d'une entrée précédente dans une interface d'entrée en incrustation, est toujours active lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
 :
  • Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
  • La connexion de la touche Entrée conserve la valeur 1 et les temporisateurs du protocole de transfert continuent à fonctionner.
  • L'application enregistre une erreur.
La résolution de l'écran du terminal est trop faible.
Si la résolution de l'écran du terminal est trop faible pour afficher le clavier de chaînes en incrustation, l'application enregistre une erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal