Exemple : Utiliser un bouton Entrée de chaîne activée
Dans cet exemple, le bouton
Entrée de chaîne activée
contrôle l'adresse imprimée sur l'étiquette. L'appui sur ce bouton affiche un clavier ou un bloc-notes (suivant les paramètres de chaînes en incrustation) dont l'opérateur peut se servir pour entrer la nouvelle adresse sur l'étiquette.Créer un bouton Entrée de chaîne activée, remplacez le nombre maximal de caractères saisis par 22 et choisissez l'option « Définir l'adresse » pour la légende.
Affectez un point de type chaîne à la connexion Valeur. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, un clavier ou un bloc-notes s'affiche pour permettre à l'opérateur d'entrer une nouvelle adresse. La valeur saisie devient la valeur de la connexion Valeur. La source des données enregistre le changement de valeur et l'imprimante d'étiquettes imprime la nouvelle adresse.
Fournir une réponse