- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Element
Generisches FTOptix-Element
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Sichtbar | Visible | Gibt an, ob das Fenster angezeigt/ausgeblendet wird | |
Aktiviert | Enabled | Aktiviert/deaktiviert die Benutzerinteraktion (Wahr: aktiviert; Falsch: deaktiviert) | |
Opazität | Opacity | Opazitätsstufe (0: transparent) | |
Linker Rand | LeftMargin | (Nur bei horizontaler Ausrichtung: Linksbündig ausrichten, Zentriert ausrichten oder Strecken) Abstand zwischen der linken Kante des Objekts und der linken Kante seines Containers | |
Oberer Rand | TopMargin | (Nur bei vertikaler Ausrichtung: Oben ausrichten, Zentriert ausrichten oder Strecken) Abstand zwischen der oberen Kante des Objekts und der oberen Kante seines Containers | |
Rechter Rand | RightMargin | (Nur bei horizontaler Ausrichtung: Rechtsbündig ausrichten, Zentriert ausrichten oder Strecken) Abstand zwischen der rechten Kante des Objekts und der rechten Kante seines Containers | |
Unterer Rand | BottomMargin | (Nur bei vertikaler Ausrichtung: Unten ausrichten, Zentriert ausrichten oder Strecken) Abstand zwischen der unteren Kante des Objekts und der unteren Kante seines Containers | |
Breite | Width | Breite des Fensters. Sie kann Werte größer oder gleich Null annehmen. Der Wert „Auto“ setzt die Breite auf die Breite des Inhalts (in diesem Fall wird das Objekt bei fehlendem Inhalt reduziert) | |
Höhe | Height | Höhe des Fensters. Sie kann Werte größer oder gleich Null annehmen. Der Wert „Auto“ setzt die Höhe auf die Höhe des Inhalts (in diesem Fall wird das Objekt bei fehlendem Inhalt reduziert) | |
Horizontale Ausrichtung | HorizontalAlignment | Ausrichtung des Objekts an der horizontalen Achse. Links: Die linke Seite wird mit Ausnahme des linken Randes an der linken Seite des Containers ausgerichtet; Rechts: Die rechte Seite wird mit Ausnahme des rechten Rands an der rechten Seite des Containers ausgerichtet; Mitte: Die Mitte des Objekts wird mit Ausnahme des linken und/oder rechten Rands an der Mitte des Containers ausgerichtet; Strecken: Die Objektbreite entspricht mit Ausnahme des linken und/oder rechten Rands der Containerbreite. | |
Vertikale Ausrichtung | VerticalAlignment | Ausrichtung des Objekts an der vertikalen Achse. Oben: Die Oberseite wird mit Ausnahme des oberen Randes an der Oberseite des Containers verankert; Unten: Die Unterseite wird mit Ausnahme des unteren Randes an der Unterseite des Containers verankert; Mitte: Die Mitte des Objekts wird mit Ausnahme des oberen und/oder unteren Rands auf der Mitte des Containers verankert; Strecken: Die Objekthöhe entspricht mit Ausnahme des oberen und/oder unteren Rands der Containerhöhe. | |
Drehung | Rotation | Drehung des Objekts um seinen Mittelpunkt. Positive Werte geben Drehungen um den angegebenen Winkel in Uhrzeigersinn an |
Rückmeldung geben