Alarmprotokollraster

Protokollierung von Alarmen in zwei Rastertypen.
  • Alarmprotokollraster
    . Zeigt ein Protokoll der Alarmereignisse an, die von einem Ereignislogger wie dem Alarmereignislogger in einer Datenbank aufgezeichnet wurden. Das Alarmprotokollraster zeigt die Alarminformationen und den Alarmstatus in einer Tabelle an. Jede Tabellenzeile entspricht einer Zustandsänderung des Alarmereignisses.
  • Alarmprotokollraster mit Filter
    . Zeigt die protokollierten Daten genauso wie das Alarmprotokollraster an, jedoch können Sie hier Alarme temporär filtern.
Beispielsweise kann ein Alarmraster die folgenden Spalten mit Informationen anzeigen:
Die Standardspalten in einem Alarmraster umfassen:
Spalte
Beschreibung
Zeitstempel
Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung des Alarmereignisses
Name
Name des Alarmobjekts, welches das Alarmereignis ausgelöst hat
Quellvariable
Überwachte Variable
Meldung
Dem Alarmereignis zugeordnete Meldung
Aktiv
= Alarm inaktiv
= Alarm aktiv
Quittiert
: Alarm nicht quittiert
: Alarm quittiert
Bestätigt
: Ursache des Alarms nicht behoben
: Ursache des Alarms behoben
Schweregrad
Der Schweregrad des Alarms auf einer Skala von 1 bis 1000
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal