Alarmprotokollereignisse in der UTC-Zeitzone anzeigen

Zur Laufzeit zeigt das Objekt
Datenraster
des Widgets
Alarmverlaufsraster
das Datum und die Uhrzeit in der Spalte
Zeitstempel
an. Die Uhrzeit wird in der lokalen Zeitzone des Geräts mithilfe der Eigenschaft
LocalTime
der Ereignisse angezeigt. Durch Konfigurieren der Eigenschaft
Uhrzeit
von Ereignissen können Sie sich Alarmprotokollereignisse in der UTC-Standardzeitzone anzeigen lassen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Ziehen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    das Objekt
    Alarmverlaufsraster
    von
    Widgets
    in den gewünschten Ordner im Ordner
    UI
    .
    Das Widget wird im Knoten angezeigt.
  3. Wählen Sie
    Datenraster
    des ausgewählten Widgets und dann in der Eigenschaft
    Text
    der Spalte
    Zeitstempel
    oder einer anderen Spalte
    Dynamischen Link ändern
    aus.
  4. Wählen Sie im Fenster für dynamische Links
    Alias
    {Item} […]
    Time
    aus.
  5. Wählen Sie
    Auswählen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal