Zur Entwurfszeit vertrauenswürdige Serverzertifikate konfigurieren

Legt das Serverzertifikat, das beim Importieren von Knoten mit einem OPC UA-Clientobjekt zurückgewiesen wurde, als vertrauenswürdig fest, um diese Knoten zur Entwurfszeit importieren zu können.
Das Zertifikat können Sie wie folgt verschieben:
  • Nur auf einem Windows-Ziel: manuell mithilfe des Windows Explorer.
  • Remote mithilfe von
    FactoryTalk Remote Access
    .
  • Durch Benutzung derselben Anwendung.
  • Verschieben Sie das Zertifikat von
    ApplicationFiles/PKI/Rejected
    in
    ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal