Fensterbereich „Eigenschaften“

Mithilfe des Fensterbereichs
Eigenschaften
zeigen Sie die Variablen für das ausgewählte Objekt an. Die Werte der Eigenschaften ändern die Darstellung und Anzeige des Objekts zur Laufzeit.

Spalten des Fensterbereichs „Eigenschaften“

Element
Name
Beschreibung
1
Spalte „Eigenschaftsname“
Navigieren Sie durch die für ein ausgewähltes Objekt verfügbaren Eigenschaften.
Wählen Sie eine beliebige Eigenschaft aus und geben Sie den Namen der gesuchten Eigenschaft ein.
2
Spalte „Eigenschaftswert“
Bearbeiten Sie Werte der Eigenschaften.
Für eine schnelle Bearbeitung der Werte einiger Eigenschaften wählen Sie den Wert aus und beginnen mit der Eingabe. Die Werte werden u. U. bereits während Ihrer Eingabe automatisch vervollständigt.
TIPP: Durch die Eigenschaften und Werte können Sie entweder durch Auswahl mit Ihrer Maus oder mithilfe der Pfeiltasten Ihrer Tastatur navigieren.

Schaltflächen des Fensterbereichs „Eigenschaften“

Element
Funktion
Nach Kategorie gruppieren
Organisiert die Eigenschaften nach Kategorie.
Alphabetisch sortieren
Sortiert die Eigenschaften alphabetisch.
Add
Neu hinzufügen
Fügt dem Knoten eine Eigenschaft hinzu. Fügt einen Anzeigenamen, eine Variable, einen Alias oder eine Prüfsignatur hinzu.
Diese Schaltfläche fügt in der Kategorie
Ereignisse
des Fensterbereichs
Eigenschaften
ein Ereignis aus dem Header
Ereignisse
oder eine neue Methode für das ausgewählte Ereignis hinzu.
Löschen
Entfernt eine hinzugefügte Eigenschaft aus dem Fensterbereich
Eigenschaften
oder setzt den Wert einer Standardeigenschaft zurück.
Löscht die in
Ereignisse
ausgewählte Methode. Durch das Löschen aller Methoden aus einem hinzugefügten Ereignis wird das Ereignis gelöscht.
Ansicht trennen
Den Fensterbereich von dem Hauptfenster abtrennen.
Ansicht anhängen
Den Fensterbereich an das Hauptfenster anhängen.
Editor
Mit Editor öffnen
Öffnet den Editor für das ausgewählte Objekt. Diese Schaltfläche ist nur für bestimmte Objekttypen gültig.

Kontextmenüs des Fensterbereichs „Eigenschaften“

Klicken Sie zum Öffnen des Kontextmenüs „Eigenschaften“ mit der rechten Maustaste auf den Namen der Eigenschaft.
Kontextmenü „Eigenschaftsname“
Element
Beschreibung
Neu
Erstellt untergeordnete Eigenschaften, Variablen und Aliase oder erstellt auf der ausgewählten Eigenschaft basierende Ereignisse.
Löschen
Löscht Eigenschaften, Variablen und Aliase.
Kopieren
Kopiert untergeordnete Eigenschaften, Variablen und Aliase.
Einfügen
Fügt untergeordnete Eigenschaften, Variablen und Aliase ein.
Alle reduzieren
Reduziert alle untergeordneten Eigenschafts-, Variablen- und Aliasknoten.
Referenzen anzeigen
Zeigt an, welche Objekte oder Variablen auf die Eigenschaft verweisen.
Pfad in Knoten kopieren
Kopiert den Pfad von Eigenschaften, Variablen und Aliasen im Projekt.
Modellierungsregel ändern
Legt die Modellierungsregel fest:
  • Keine
  • Obligatorisch
  • Optional
Modellanalyse
Visualisiert das Projektinformationsmodell in Form eines Diagramms. Weitere Informationen finden Sie unter Informationsmodelldiagramme anzeigen.
Klicken Sie zum Öffnen des Kontextmenüs des Eigenschaftswerts mit der rechten Maustaste auf den Wert der Eigenschaft.
Kontextmenü „Eigenschaftsname“
Element
Beschreibung
Kopieren
Kopiert den ausgewählten Wert der Eigenschaft.
Einfügen
Fügt den kopierten Wert der Eigenschaft im ausgewählten Eigenschaftswert ein.
Wert zurücksetzen
Setzt den Wert der Eigenschaft auf seinen Standardwert zurück.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal