Schaltfläche erstellen, die das Bild animiert

  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Schaltfläche
    aus.
  2. Geben Sie unter
    Eigenschaften
    in
    Text
    die Zeichenfolge
    Animate image
    ein.
  3. Wählen Sie unter
    Ereignisse
    neben
    MouseClick-Ereignis
    die Option
    Add
    und wählen Sie
    UI
    MainWindow (type)
    rotateSVG
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal