OPC UA-Client

Mithilfe eines OPC UA-Client-Objekts können Sie Knoten zur Entwurfs- oder Laufzeit von einem OPC UA-Server importieren.
TIPP: Ein Projekt kann mehrere OPC UA-Clients enthalten.
Zur Entwurfszeit wählen Sie die zu synchronisierenden Knoten mithilfe des Editors aus. Erstellen Sie für jeden von einem Server zu importierenden Knoten einen entsprechenden Projektknoten. Wenn für den Client im Parameter
Benutzeridentität
des OPC UA-Clients entsprechende Berechtigungen festgelegt wurden, bleiben die Knoten beim Lesen und Schreiben zur Laufzeit mit den Serverknoten synchronisiert.
WICHTIG: Für Knoten, die zur Entwurfszeit importiert wurden, einschließlich Objekt-/Variablentypen, werden die entsprechenden Knoten
BaseObject
oder
BaseVariable
automatisch erstellt.

Vorgang

OPC UA-Clients greifen für folgenden Aufgaben auf die von OPC UA-Servern veröffentlichten Knoten zu:
  • Von Servern lesen oder Ereignisse abhören
  • Auf Server schreiben oder Methoden aufrufen
Erstellen Sie zur Laufzeit eine Anwendungslogik mithilfe importierter Knoten. Sie können die zu importierenden Knoten sowohl zur Entwurfs- als auch zur Laufzeit angeben. Beispielsweise kann ein OPC UA-Client bestimmte Objektvariablen lesen oder auf von Alarmen generierte Ereignisse abhören.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal