Übernommene Änderungen anzeigen

Zeigen Sie die übernommenen Änderungen des geöffneten Projekts an, indem Sie den Projektverlauf anzeigen.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Verlauf anzeigen
    .
  2. Wählen Sie in
    Versionsverlauf
    , um einen Commit auszuwählen.
    TIPP:
    Lokaler Verlauf
    steht für eine Änderung, die in das lokale Repository übernommen wurde, und
    Remote-Verlauf
    für eine Änderung, die in das Remote-Repository gepusht wurde.
    Die Änderungen im Commit erscheinen hervorgehoben.
  3. Blenden Sie ein hervorgehobenes Objekt ein, um die Änderungen in diesem Objekt zu sehen.
    TIPP: Werte, die sich in einem Objekt ändern, werden durchgestrichen und ein Pfeil zeigt auf den neuen Wert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal