Alarme ablegen und aufheben

Ablegen und aufheben von Alarmen während der Laufzeit. Durch das Ablegen von Alarmen wird die Benachrichtigung über neue Zustandsänderungen verhindert. Die Ablagedauer wird dem Alarm im Projekt zugewiesen.
  1. Wählen Sie während der Laufzeit im
    Alarmmanager
    den zu ändernden Alarm aus.
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Um den Alarm abzulegen, wählen Sie
      Zeitgesteuertes Ablegen
      , wählen Sie die Ablagedauer aus und klicken Sie dann auf
      Ablegen
      .
    • Um den Alarm einmalig abzulegen, wählen Sie
      Einmaliges Ablegen
      aus.
    • Um den Alarm aufzunehmen, wählen Sie
      Aufheben
      aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal