TwinCAT-Station
Objekt für die Darstellung eines Controllers, der über das TwinCAT-Protokoll kommuniziert
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Maximale Job-Größe in Byte | MaximumJobSizeInBytes | Maximale Größe einer Tag-Übertragung vom Controller (in Byte). 0: Legt für den Maximalwert 2048 Byte fest. | |
Remote-NetId | RemoteAmsNetId | Standardwert: leer. Die Adresse der TwinCAT Station im TwinCAT-Netzwerk. Die AMS NetID besteht aus 6 Bytes und wird wie IP-Adressen in Punktnotation angegeben. Diese NetIDs müssen vom Projektleiter vergeben werden und dürfen im TwinCAT-Netzwerk nicht mehrfach vorhanden sein. Bei der Installation wird für die AMS NetID aus der IP-Adresse des Systems (wenn vorhanden) die Adresse Standardwert + 1.1 generiert. Wenn bei der Installation keine IP-Adresse erkannt wird, wird die AMS NetID 1.1.1.1.1.1 generiert. Die auf eine TwinCAT-Station bezogene AMS ID kann auf der Eigenschaftsseite des TwinCAT-Systems im Registerkartenfenster „AMS Router“ ausgelesen werden | |
Lokale NetId | LocalAmsNetId | Standardwert: leer. Die Adresse des Zielsystems im TwinCAT-Netzwerk, auf dem die FactoryTalk Optix-Anwendung läuft | |
ADS-Port | AmsPort | Standardwert = 801. Die TCP-Portnummer, die den auf dem TwinCAT-Server laufenden PLC kennzeichnet. Die ADS-Geräte in einem TwinCAT-System sind durch ihren ADS-Port eindeutig gekennzeichnet. Die folgenden Ports sind bereits zugewiesen: 801 = PLC-Laufzeitsystem 1; 811 = PLC-Laufzeitsystem 2; 821 = PLC-Laufzeitsystem 3; 831 = PLC-Laufzeitsystem 4; 500 = NC; 100 = Logger; 900 = Nockenwellen-Controller | |
Timeout | Timeout | Maximale Wartezeit in Millisekunden, die der Treiber für den Empfang einer Antwort vom Controller wartet | |
Maximale Anzahl zusammengefasster Anfragen | MaxAggregateRequest | Standardwert = 1. Um die Kommunikationsleistung zu verbessern, kann der Treiber Lese-/Schreibanforderungen zu einer einzigen Anforderung zusammenfassen. Der Treiber fasst zur Laufzeit Anforderungen zusammen, wenn für diese Eigenschaft ein Wert größer 1 festgelegt ist. Werte größer als 500 sind nicht zulässig | |
IP-Adresse | IpAddress | Eindeutige Adresse, unter der der Controller im Netzwerk erreicht werden kann | |
Rückmeldung geben