- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Dauer
Zeigt Daten zur Dauer an
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Wert | Value | Dargestellter und u. U. vom Benutzer geänderter Wert | |
Schriftfamilie | FontFamily | Schriftfamilie | |
Schriftstärke | FontWeight | Schriftstärke | |
Kursivschrift | FontItalic | Aktiviert/deaktiviert die kursive Darstellung des Texts | |
Schriftgröße | FontSize | Schriftgröße | |
Textfarbe | TextColor | Farbe des anzuzeigenden Texts | |
Schreibgeschütztes Steuerelement | ReadOnly | Aktiviert/deaktiviert den schreibgeschützten Modus. Wenn diese Option aktiviert ist, ist es nicht möglich, in das Textfeld zu schreiben. Allerdings kann bereits vorhandener Text für beispielsweise Copy-and-Paste-Aktionen ausgewählt werden | |
Horizontale Textausrichtung | TextHorizontalAlignment | Gibt an, wo der Text an der horizontalen Achse ausgerichtet werden soll | |
Vertikale Textausrichtung | TextVerticalAlignment | Gibt an, wo der Text an der vertikalen Achse ausgerichtet werden soll | |
Rahmenfarbe | BorderColor | Farbe des Polygonrands | |
Stil | Style | Auf das Steuerelement angewandter Grafikstil | |
Sichtbar | Visible | (Von Element übernommen) | |
Aktiviert | Enabled | (Von Element übernommen) | |
Opazität | Opacity | (Von Element übernommen) | |
Linker Rand | LeftMargin | (Von Element übernommen) | |
Oberer Rand | TopMargin | (Von Element übernommen) | |
Rechter Rand | RightMargin | (Von Element übernommen) | |
Unterer Rand | BottomMargin | (Von Element übernommen) | |
Breite | Width | (Von Element übernommen) | |
Höhe | Height | (Von Element übernommen) | |
Horizontale Ausrichtung | HorizontalAlignment | (Von Element übernommen) | |
Vertikale Ausrichtung | VerticalAlignment | (Von Element übernommen) | |
Drehung | Rotation | (Von Element übernommen) |
Ereignisse
Geänderter Wert
- BrowseName
Das bei Änderung des Werts des Steuerelements durch den Benutzer ausgelöste Ereignis
Rückmeldung geben