CODESYS-Tag

BrowseName
CODESYSTag
SuperType
Tag(Tag)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Symbolname
SymbolName
Tag-Name
Maximale Länge
MaximumLength
(nur Zeichenfolgen-Daten) Maximale Anzahl an Zeichen in der Zeichenfolge
Codierung
Encoding
Modus zur Decodierung des Speicherplatzinhalts
Start-Array-Index
StartArrayIndex
Array-Aktualisierungsmodus
ArrayUpdateMode
(Von Tag übernommen)
Ursprünglicher Datentyp
OriginalDataType
(Von Tag übernommen)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal