Übernommene Änderungen vergleichen

Vergleichen Sie zwei verschiedene Versionen eines Projekts, indem Sie in
Verlauf anzeigen
zwei verschiedene bestätigte Änderungen auswählen.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Verlauf anzeigen
    aus.
  2. Wählen Sie in
    Versionsverlauf
    zwei verschiedenen Commits zum Vergleich aus.
    TIPP: Die Unterschiede zwischen den Übertragungen werden hervorgehoben.
  3. (Optional) Um den Inhalt, der im
    Versionsverlauf
    dargestellt wird, umzuschalten, wählen Sie entweder:
    • Alle
      . Betätigen Sie den Umschalter, um alle Inhalte im Projekt anzuzeigen.
    • Updates
      . Betätigen Sie den Umschalter, um nur die Unterschiede zwischen den ausgewählten Commits anzuzeigen. Dies ist die Standardeinstellung.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal