- Setup und Installation von Softwarekomponenten
Runtime-Verbindung unterbrochen
Wenn die Tools keine Verbindung mehr zur Runtime haben und das Runtime-Gerät online ist, wird eine leere Seite mit dem Titel
Gerät getrennt
angezeigt.Wenn die Tools die Verbindung zur Runtime verlieren und das Runtime-Gerät offline ist, wird die Meldung
Gerät offline
angezeigt.Um eine Verbindung wiederherzustellen, wählen Sie die Schaltfläche
Wiederverbinden
aus, die unter der Meldung Gerät getrennt
angezeigt wird.Rückmeldung geben