Over-the-Air-Update für Windows Runtime
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Windows Runtime für ASEM 6300 IPCs oder Geräte von Drittanbietern zu aktualisieren.
Update im FactoryTalk® Remote Access™ Manager
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Rufen Sieauf, gehen Sie zum Abschnitt und wählen Sie das Gerät aus, das Sie aktualisieren möchten.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Prüfen Sie im rechten Fensterbereich desselben Abschnitts den ParameterUpdate-Status. Wenn eine neuere Version der Geräte-Firmware verfügbar ist, wird alsUpdate-Status-Parameter die OptionVerfügbarangezeigt.
- Wählen SieRuntime aktualisieren.
- Ein Dialogfenster wird geöffnet.Wählen Sie für den Zeitpunkt des UpdatesJetztoderInnerhalb des Zeitfenstersaus.
- Wählen SiePlanenaus.
NOTIZ:
versucht, bis zu drei Mal ein geplantes Update durchzuführen, wenn der Update Updatevorgang fehlgeschlagen ist.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
NOTIZ:
Sie können das Update planen, während das Gerät offline ist. Das Update wird zum geplanten Zeitpunkt gestartet oder fortgesetzt, wenn das Gerät online ist.
WICHTIG:
Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Updates nicht neu gestartet wird.
Mehrere Updates
Sie können mehrere Geräte gleichzeitig aktualisieren.
- Gehen Sie imzum BereichFactoryTalk® Remote Access™ManagerGeräteansicht.
- Halten Sie dieStrg-Taste gedrückt, um mehrere Geräte für das Update auszuwählen.
- Klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf eines der Geräte, und wählen SieAlle aktualisieren, oder klicken Sie oben im Bildschirm auf das Symbol mit den drei Punkten, und wählen SieAlle aktualisieren.
- Sie können die Software-Version auswählen und das Update für einen späteren Zeitpunkt planen.
Rückmeldung geben